Absolu. Sapplique à létalonnage (par exemple dun accéléromètre) fondé sur les grandeurs primaires de masse, de longueur et de temps. Voir également Comparaison (Étalonnage par).
Amortisseur. Dispositif capable dabsorber des vibrations.
Accélération. Laccélération est le taux de variation de la vitesse dans le temps (notée dv/dt ou d2x/dt2), sur un axe spécifié ; elle est généralement exprimée en g (1 g = accélération de la pesanteur). Elle peut intéresser un mouvement angulaire.
Accéléromètre. Capteur ou transducteur convertissant laccélération en un signal électrique.
Exactitude. Capacité dun instrument de mesure à afficher la véritable valeur. A ne pas confondre avec linexactitude (somme de lhystérésis, de la non-linéarité, des effets thermiques, etc.) ou avec la non-répétabilité.
Repliement. Problème danalyse spectrale résultant de léchantillonnage des données à une fréquence trop faible. De ce fait, les signaux à fréquence élevée apparaissent dans le spectre à des fréquences basses.
Amplitude. Valeur extrême dune grandeur changeante par rapport à sa valeur zéro. Ce terme doit toujours être associé à un qualificatif telle que de crête, efficace, moyenne, etc. Peut sappliquer à un déplacement, à une vitesse, à une accélération, à une tension, à une intensité ou à une pression.
Pulsation. w est la pulsation de vibration exprimée en radians par seconde. Elle est égale à la fréquence de vibration exprimée en hertz (Hz) multipliée par 2p.
Moyenne. Se reporter à un manuel de génie électrique.
Moyennage. Calcul de la valeur moyenne de plusieurs mesures similaires dans le but daméliorer lexactitude ou déliminer les éventuels composantes asynchrones.
Équilibrage. (Mécanique) Réglage de la distribution des masses dun élément en rotation, afin de réduire les forces vibratoires engendrées par la rotation.
Large bande. Vibrations (ou autres signaux) qui ne sont pas filtrés. Des signaux de toutes les fréquences contribuent à la valeur mesurée.
Étalonnage. (Appliqué aux capteurs de vibrations) Procédure destinée à déterminer la sensibilité en fonction de la fréquence, de la température, de laltitude, etc.
Amplificateur de charge. Amplificateur qui convertit un signal de charge en entrée (fourni par un accéléromètre) en une tension électrique ; appelé également convertisseur charge-tension.
Cohérence. Mesure de la similarité des vibrations en deux endroits, permettant de formuler des conclusions sur les relations éventuelles de cause à effet.
Comparaison. Sapplique à létalonnage dun appareil (par exemple dun accéléromètre) dont la sensibilité est testée par rapport à un étalon.
Compliance. Inverse de la raideur, cest-à-dire déplacement divisé par la force.
Fréquence critique. Fréquence de résonance particulière (voir résonance) à laquelle il peut se produire une destruction ou une dégradation des performances.
Cycle. Séquence complète des valeurs instantanées dun événement périodique, pendant une période.
Amortissement. Dissipation dune énergie oscillatoire ou vibratoire. Lamortissement critique CC est la valeur damortissement qui assure la réponse la plus rapide à une fonction échelon sans suroscillation. Le rapport damortissement est une fraction de CC.
Décade. Intervalle entre deux fréquences qui diffèrent exactement dun rapport 10:1.
Décibel. Les rapports de grandeurs identiques sont exprimés en décibels (ou dB). Le nombre de dB est égal à dix fois le logarithme de base 10 entre la grandeur et une valeur standard ou de référence. Pour exprimer la puissance acoustique ou vibratoire, par exemple pour la mesure de la densité spectrale de puissance (PDS) ou la densité spectrale daccélération (ADS), ou encore pour mesurer des vibrations aléatoires, le nombre de dB est égal à 10 log10P/P0. P0, niveau de référence, étant égal à 0 dB. Pour la mesure de grandeurs plus courantes et assimilables à la tension, comme laccélération, le nombre de dB est égal à 20 log10E/E0. E0, niveau de référence, étant égal à 0 dB.
Degrés de liberté. En mécanique, nombre total des directions de mouvement de tous les points considérés dune structure modélisée ou étudiée. En statistiques, nombre des variables indépendantes utilisées pour la construction dun modèle mathématique représentant une collection donnée de variables aléatoires.
Vibration déterministe. Vibration dont la valeur instantanée à un instant futur quelconque peut être prédite par une expression mathématique. La vibration sinusoïdale en constitue lexemple classique. Les vibrations complexes sont moins simples (deux sinusoïdes ou plus).
Déplacement. Changement de position, ou encore distance, généralement mesuré à partir dune position moyenne ou dune position de repos. Sapplique généralement à des mouvements uniaxiaux, plus rarement à des mouvements angulaires.
Distorsion. Mouvement indésirable quelconque. Si lon recherchait un mouvement sinusoïdal à une fréquence fondamentale, la distorsion désigne tous les mouvements aux harmoniques ou sous-harmoniques de la fréquence, ainsi que tous les effets mécaniques parasites (par exemple dus à la collision de pièces). Dans les mesures électroniques, la distorsion est un signal indésirable, par exemple un amplificateur peut générer des signaux indésirables.
Durée. La durée dun signal de choc est le temps quil dure. Dans le cas de chocs classiques, le temps est généralement mesuré entre les instants où lamplitude est supérieure à 10 % de la valeur de crête.
Filtre. Dispositif électronique laissant passer certaines fréquences (bande passante) mais interceptant dautres fréquences (bande coupée). On parle de passe-bas (coupe-haut), de passe-haut (coupe-bas), de passe-bande ou de coupe-bande (le Notch filter coupe une bande très étroite autour de sa fréquence de travail).
Vibration forcée. Mouvement vibratoire dun système, dû à une excitation mécanique. Si lexcitation est périodique et continue, le mouvement de réponse peut éventuellement devenir une vibration entretenue.
Fréquence dexcitation. Dans les essais de vibrations sinusoïdales ou les études sur les résonances, fréquence à laquelle vibre lexcitateur.
Fragilité. Charge maximale quun équipement peut supporter avant la défaillance (défaut de fonctionnement, chute irrémédiable des performances, détérioration de la structure).
Essai de fragilité. Essais dynamiques, onéreux mais très utiles, réalisés sur plusieurs échantillons (pour tenir compte des tolérances intéressant les propriétés des matériaux et les processus de fabrication) à des fréquences potentiellement destructrices, afin de déterminer la fragilité.
Vibration libre. La vibration libre se produit après arrêt de lexcitation, par exemple après quune lame de ressort a été relâchée.
Fréquence. Inverse de la période T en secondes. Généralement exprimée en hertz (Hz), qui représente des cycles par seconde (cps).
Réponse en fréquence. Partie du spectre des fréquences sur laquelle un dispositif peut être utilisé, dans des limites spécifiées derreur damplitude.
Spectre de fréquences. Description de la résolution dun signal électrique quelconque en ses composantes de fréquence, en indiquant lamplitude (et parfois la phase) de chaque composante.
Mode fondamental de vibration. Mode présentant la fréquence propre la plus basse.
g. Accélération produite par la pesanteur terrestre. Par accord international, la valeur de 1 g (1 unité daccélération de la pesanteur) est égale à 9,80665 m/s2= 386,087 pouce/s2= 32,1739 pieds/s2.
Harmonique. Composante sinusoïdale ayant une fréquence qui est un multiple entier (x2, x3, etc.) dune fréquence fondamentale (x1).
Parasite. Distorsion (généralement non harmonique) se superposant à un signal. Peut être visualisé sur une trace doscilloscope.
Impact. Collision entre masses.
Impulsion. Intégrale dune force sur un intervalle de temps.
Environnement induit. Conditions engendrées par le fonctionnement de certains équipements, sopposant à lenvironnement naturel.
Inertance (ou Accélérance). Rapport de laccélération à la force.
Entrée. Mouvement, force ou énergie mécanique appliqué à un système mécanique, par exemple excitation fournie par un vibreur à un système. Ou encore signal électrique, par exemple fourni par un oscillateur, appliqué à lentrée dun amplificateur de puissance commandant un vibreur.
Signal de contrôle dentrée. Fourni par un capteur de contrôle, parfois sélectionné entre plusieurs capteurs ou encore calculé en faisant la moyenne de plusieurs capteurs. Utilisé pour réguler lintensité dun excitateur (peut provenir dun capteur de force dans les essais contrôlés en force).
Intensité. Grandeur dune vibration ou dun choc. Pratiquement synonyme damplitude (voir plus haut), ce terme est moins précis car il ne comporte pas dunités.
Isolation. Réduction de lamplitude dun mouvement induit, généralement à laide dun support flexible. Un support antichocs ou amortisseur atténue les chocs. Un support antivibratoire ou isolateur atténue les vibrations entretenues.
Jerk. Vitesse de changement de laccélération dans le temps.
Système linéaire. Un système est dit linéaire si sa réponse est directement proportionnelle à la valeur de lexcitation, pour chacune des parties du système.
Linéarité. Correspondance entre une courbe détalonnage et une droite spécifiée, passant de préférence par zéro. Généralement exprimée sous la forme dun pourcentage de la déviation totale.
Masse. Propriété physique, calculée dynamiquement comme laccélération divisée par la force. Statiquement, elle est calculée comme une grandeur W (pouvant être mesurée sur une balance de commerçant) divisée par laccélération due à la pesanteur. Les structures ordinaires ne sont pas des masses pures parce quelles comportent des éléments réactifs, à savoir des ressorts et des amortisseurs.
Impédance mécanique. Rapport entre la force et la vitesse, où la vitesse est le résultat de cette seule force. On préfère aujourdhui utiliser le terme inverse, la mobilité.
Mode. Disposition caractéristique observable dans un système en vibration. Tous les points atteignent leur déplacement maximal au même instant.
Environnement naturel. Conditions rencontrées dans la nature et non pas causées par un équipement ; les effets sont observés que léquipement soit en service ou au repos.
Fréquence propre. Fréquence de vibration libre dun système non amorti ; désigne également la fréquence de tous les modes propres de vibration. La fréquence propre chute en présence dun amortissement.
Bruit. Somme de toutes les interférences dans un système de mesurage, indépendamment de la présence du signal.
Octave. Intervalle entre deux fréquences dont le rapport est de 2:1.
Oscillation. Variation dans le temps dune grandeur telle quune force, une contrainte, une pression, un déplacement, une vitesse, une accélération ou un jerk. Implique généralement une certaine régularité (comme dans des vibrations sinusoïdales ou complexes).
Crête. Valeur extrême dune grandeur variable, mesurée par rapport au zéro ou à une valeur moyenne. Désigne également la valeur maximale dans un spectre.
Valeur crête à crête. Différence algébrique entre deux valeurs extrêmes .
Période. Intervalle de temps au cours duquel une vibration cyclique se répète.
Vibration périodique. Oscillation dont la forme donde se répète régulièrement.
Phase. (dune grandeur périodique) Fraction dune période sétendant entre deux mouvements, ou deux signaux électriques ayant la même fréquence fondamentale.
Détecteur. Voir transducteur.
Transducteur piézoélectrique (PE). Transducteur utilisant la déformation de son élément sensible (cristal ou céramique) pour produire une charge et une tension électrique. Actuellement, les accéléromètres sont fréquemment des transducteurs piézoélectriques.
Transducteur piézorésistif (PR). Transducteur dont la sortie électrique dépend de la déformation de son élément résistant semiconducteur et offrant, pour une déformation donnée, une variation de la résistance supérieure à celle du fil dun transducteur à jauge de contrainte.
Plate-forme. Daprès la norme MIL-STD-810, véhicule, surface ou milieu transportant un équipement. Par exemple, un aéronef est la plate-forme de transport des équipements davionique montés à lintérieur et des réservoirs montés à lextérieur. La terre est la plate-forme dun radar terrestre, et lhomme est celui dun poste de radio porté à la main.
Densité spectrale de puissance (PSD). Décrit lintensité dune vibration aléatoire sous la forme dune accélération efficace ( valeur rms = moyenne quadratique ) par unité de fréquence, g2/Hz ou m2/s3. On preferera utiliser la densité spectrale daccélération (ou ASD).
Vibration probabiliste. Par rapport à une vibration déterministe, vibration dont lamplitude à un instant futur quelconque ne peut être prédite quà laide doutils statistiques.
Mouvement transversal. (ou mouvement latéral ou diaphonie) Mouvement perpendiculaire à laxe de référence. Les vibreurs sont supposés ne pas avoir de mouvement transversal.
Sensibilité transversale. (ou mouvement latéral ou sensibilité diaphonique) Désigne dans un capteur de vibrations la sensibilité aux mouvements perpendiculaires à laxe principal du capteur. Couramment exprimée en termes de pourcentage de la sensibilité dans laxe principal.
Vibration aléatoire. (Voir vibration probabiliste.) Vibration dont les amplitudes instantanées ne peuvent pas être prévues. On ajoute ladjectif gaussien si elle respecte la distribution gaussienne. La vibration peut être à large bande, couvrant une large gamme continue de fréquences, ou à bande étroite, ne couvrant quune gamme de fréquences relativement étroite. Pas de composantes périodiques ou déterministes.
Gamme. Bornes supérieure et inférieure entre lesquelles un instrument fonctionne de mani re satisfaisante.
Répétabilité. (1) Écart maximal par rapport à la moyenne des points de données relevés dans des conditions identiques. (2) Différence maximale à la sortie pour des stimuli identiques répétés (pas dautre changement dans les conditions de lessai). A ne pas confondre avec lexactitude.
Résolution. Plus petit changement en entrée produisant un changement détectable à la sortie dun instrument. Résonance. La vibration forcée dun véritable système à un seul degré de liberté provoque une résonance lorsque la fréquence dexcitation est égale à la fréquence propre, alors que toute autre fréquence appliquée entraîne une diminution de la réponse du système..
Réponse. Mouvement ou force vibratoire qui résulte dune forme quelconque dexcitation mécanique.
Signal de réponse. Signal dun capteur qui mesure la réponse mécanique dun système à une vibration ou à un choc lexcitant.
Suroscillation. Oscillation se poursuivant après le retrait dune force ou excitation extérieure, par exemple après quune corde de guitare a été pincée.
Temps de montée. Temps nécessaire pour que la sortie dun transducteur passe de 10 à 90 % de sa valeur finale, lorsquil répond à un changement brutal du phénomène mesuré.
Valeur RMS, ou valeur efficace. Racine carrée du quotient par n des carrés dune série de n mesures. Consulter un manuel de génie électrique. Dans le cas exclusif des ondes sinusoïdales, s, la valeur efficace, est égale à 0,707 x la valeur de crête.
Vibration auto-induite. Résulte de la conversion en vibrations dune énergie non oscillatoire, par exemple quand le vent fait vibrer mécaniquement des fils téléphoniques.
Sensibilité. Dans le cas dun capteur ou dun détecteur électrique, désigne le rapport entre le signal électrique (sortie) et la grandeur mécanique (entrée).
Capteur. Voir transducteur.
Machine à chocs. Ou machine dessai au choc, dispositif destiné à soumettre un système à des signaux de choc mécanique contrôlés et reproductibles.
Signal de choc. Transmission à un système dune énergie cinétique sur un intervalle de temps relativement court par rapport à la période propre du système. On assiste ensuite à une décroissance naturelle du mouvement oscillatoire. Un signal de choc est généralement affiché sous la forme dune fonction du temps, comme sur un oscilloscope.
Spectre de réponses au choc (SRS). Tracé des réponses maximales de systèmes à un seul degré de liberté ou de leurs fréquences propres lorsquils répondent à lapplication dun choc.
Conditionneur de signal. Amplificateur monté en aval dun capteur et destiné à préparer le signal pour lenvoyer en aval aux amplificateurs, transmetteurs, instruments daffichage, etc. Cet élément peut également fournir lalimentation électrique du capteur.
Mouvement harmonique simple. Vibration périodique constituant une fonction sinusoïdale du temps.
Vitesse de variation. Vitesse maximale à laquelle la sortie dun instrument peut changer dune certaine valeur.
Source asservie. Dispositif destiné à convertir un signal électrique à haute impédance en un autre signal à faible impédance. Également appelé convertiseur dimpédance . Présente généralement un gain en tension égal à lunité.
Spectre. Voir spectre de fréquences.
Écart-type. Terme de statistiques : s, racine carrée de la variance s2, cest-à-dire racine carrée de la moyenne des carrés des écarts mesurés par rapport à la valeur moyenne.
Régime stationnaire. Propriété des vibrations probabilistes lorsque la PSD (ou lASD) et la distribution des probabilités restent constantes.
Vibration entretenue. Vibration périodique dont les caractéristiques statistiques (par exemple, valeur de crête, valeur moyenne, valeur efficace) sont constantes.
Raideur. Rapport entre la force (ou le couple) et la déflexion dun élément élastique.
Transducteur à jauge de contrainte. Capteur à résistance variable, dont le signal dépend de la déformation dun élément sensible. Sur un accéléromètre à jauge de contrainte à fils non fixés, linertie agit sur une masse supportée par des fils de nichrome, la résistance des fils varie en proportion de laccélération. Ce terme peut inclure également les accéléromètres piézorésistifs.
Essais de contraintes. Méthode de production électronique moderne destinée à précipiter la détection des défauts latents comme les mauvaises soudures. Utilise une excitation par des vibrations aléatoires et une montée en température rapide.
Sous-harmonique. Grandeur sinusoïdale dont la fréquence est un sous-multiple entier (x1/2, x1/3, etc.) de la fréquence fondamentale (x1).
Adaptation individuelle. Sélection ou modification de procédures dessai, de conditions, de valeurs, de tolérances, de mesures de défaillance, etc. afin de simuler ou dexagérer les effets dune ou plusieurs fonctions excitatrices sur lenvironnement.
Constante de temps. Intervalle nécessaire à la sortie dun instrument pour atteindre 63 % de sa déviation finale à la suite dun changement à son entrée.
Filtre de poursuite. Filtre passe-bande étroit dont la fréquence centrale suit un signal extérieur de synchronisation.
Transducteur. (ou capteur, détecteur). Dispositif qui convertit une grandeur mécanique en un signal électrique. Plus rarement, désigne également la conversion inverse.
Vibration transitoire. Vibration de faible durée dun système mécanique.
Transmissibilité. Dans une vibration entretenue, T est le rapport sans dimension du mouvement de réponse au mouvement dentrée, par exemple deux déplacements, deux vitesses ou deux accélérations. La valeur maximale de T constitue le facteur damplification dynamique (ou facteur Q) dun système. En résonance, la valeur de T est maximale.
Vitesse. Dérivée du déplacement par rapport au temps, généralement selon un axe spécifié ; il peut sagir dun mouvement angulaire ou dun mouvement uniaxial.
Vibration. Oscillation ou mouvement mécanique autour dun point de référence ou déquilibre.
Excitateur (ou vibreur, ou pot vibrant). Dispositif produisant des vibrations mécaniques contrôlées et reproductibles pour les essais des systèmes, des composants et des structures mécaniques.
Vibromètre. Appareillage (généralement constitué dun amplificateur électronique, dun détecteur et dun cadran daffichage) pour la mesure des signaux électriques produits par des capteurs de vibrations. Ces appareils peuvent afficher le déplacement, la vitesse et/ou laccélération.
Poids. Propriété dun objet qui peut être mesurée, par exemple sur une balance ; force exercée par la pesanteur sur un objet.
Vibration aléatoire à spectre de bruit blanc, Vibration aléatoire à large bande dont la PSD (ASD) est constante sur une large gamme de fréquences.