Configuration
Le Testeur I-V de Newport dispose du configurateur intuitif suivant, vous pouvez facilement commander soit la solution complète, soit le sous-assemblage nécessaire pour rééquipper un simulateur solaire Oriel existant.
La Taille de la cellule indique la taille de cellule solaire choisie à utiliser avec la station d'essai I-V. La différence fondamentale entre l'option 2x2 et l'option 4x4 est la capacité du compteur de tension source/courant. Avec le 2x2, vous pouvez obtenir jusqu'à 3 A, alors qu'avec le 4x4, vous obtenez jusqu'à 5 A de courant de compliance. Ceci implique également de disposer d'un barillet de taille adéquate, vous pouvez cependant choisir de ne pas acheter le barillet.
Le Configurateur de la cellule étalon indique si le système I-V va comprendre la cellule étalon Newport étalonnée dans le Laboratoire national de l'énergie renouvelable (NREL -National Renewable Energy Laboratory) qui peut se révéler un composant crucial pour l'obtention de mesures I-V précises.
L'Assemblage du barillet indique le type de barillet utillisé. Avec l'option 1, le client reçoit un mandrin pour la Cellule étalon et la cellule soumise à l'essai. Avec l'option 2x2 et 4x4, le client reçoit un mandrin avec des pièces adéquates pour l'adaptateur, ceci selon la taille de la cellule. Si la Cellule étalon doit être disponible pour étalonnage à tout moment, il convient d'envisager l'option 2, Assemblage de cellule étalon, qui est composée de deux mandrins : un pour la cellule d'essai et l'autre pour la Cellule étalon. Les deux mandrins sont montés sur un assemblage de rail. Les mandrins sont Equipés d'un registre mécanique afin que chaque mandrin se déplace jusqu'à sa position correcte sous le simulateur, lors de chaque déplacement du mandrin.
Assemblage de barillet
Le barillet de base peut contenir soit la Cellule étalon, soit la cellule d'essai avec une simple pièce d'adaptation. Le barillet est fixé en position par rapport au faisceau du simulateur solaire et seules les cellules se trouvant sur l'adaptateur se déplacent. Par conséquent, la position de la cellule peut être maintenue avec une haute précision relative malgré la simplicité de la conception.
Adaptateurs de cellule de tailles 2x2" (à gauche) et 4x4" (à droite). La cellule est placée au sommet de l'adaptateur, qui repose sur le barillet. Le capteur thermique se trouve dans la partie inférieure et mesure la température de la cellule.
La cellule étalon dans son barillet.
Cellules étalon et Compteur
La Cellule étalon est constituée d'un assemblage de cellule solaire et d'un affichage électronique où l'éclairement énergétique du simulateur solaire mesurée et la température de la cellule s'affichent. Ces valeurs sont entrées dans le logiciel afin de réaliser la caractérisation I-V de façon très précise. La Cellule étalon peut également être utilisée de façon indépendante de la Station d'essai I-V pour régler le niveau de puissance du simulateur solaire au niveau souhaité du statut de la cellule d'essai. La Cellule étalon est également disponible en tant qu'élément séparé. Pour de plus amples détails, voir Cellules étalons solaires et Compteur Newport.
Cellules étalon et Compteur Newport
Logiciel
Le logiciel de mesure I-V reposant sur LabVIEW® est facile à comprendre, facile à utiliser. Un certain nombre de paramètres critiques de performance de la cellule sont calculés et il affiche également la courbe brute I-V. L'identifiant du dispositif et le Nom de l'utilisateur peuvent être facilement saisis à partir de l'interface principale utilisateur, où il est possible de procéder à la configuration et de sauvegarder facilement les données brutes dans un rapport dans un fichier .txt délimité par des balises. Le menu du logiciel comprend également une fonction Fenêtre d'impression pour imprimer les tracés mesurés.
Courbe I-V réalisée par la Station d'essai I-V Oriel
Ordinateur
L'ordinateur n'est pas fourni avec la Station d'essai I-V Oriel Les exigences minimales du système pour exploiter le logiciel figurent au tableau 1.
Tableau 1 : Exigences informatiques minimales
| Système d'exploitation |
Windows 2000/XP |
| Processeur |
Pentium III ou Celeron 600 MHz |
| Espace disque |
300 MB |
| Mémoire (RAM) |
512 MB |
| Résolution de l'écran |
1024 X 768 |
| Ports de communication |
USB |
| Périphériques |
Lecteur CD |
Poste de travail
Le poste de travail n'est pas inclus dans le Testeur, numéro de pièce PVIV-xxx. Pour compléter le système, nous recommandons le modèle Poste de travail 91590, qui comprend : un poste de travail compatible salle blanche 30x48" de la série Newport VH IsoStation, un plateau avec orifices de montage personnalisé et un montage en rack 19". Les orifices personnalisés sont percés afin de permettre un montage facile du simulateur solaire et des sous- assemblages de la Station d'essai I-V. Si d'autres types de postes de travail sont souhaités, veuillez contacter Newport en vue d'options supplémentaires. Veuillez remarquer que les pinces mécaniques sont nécessaires afin de monter les composants sur une plaque avec des orifices de montage pré-forés.
Installation complète du Testeur I-V Oriel sur un poste de travail. Le simulateur solaire et le poste de travail sont vendus séparément. L'ordinateur n'est pas inclus avec la Station.