Lisolation des microvibrations est dabord apparue comme un besoin dans les laboratoires de recherche sur les lasers. Newport Research Corporation, depuis 1969, a su répondre à ces besoins disolateurs destinés à supporter les tables doptique dans les laboratoires. Ces isolateurs avaient été conçus pour assurer un maximum de transmissibilité, ou rapport entre le mouvement dun objet isolé et le mouvement du sol, sur une bande de fréquences aussi large que possible.
Principes des isolateurs pneumatiques
Les isolateurs pneumatiques se composent essentiellement dune chambre pneumatique fermée par un diaphragme flexible. Cette chambre supporte la charge utile sur un coussin dair. Les modèles avec mise à niveau automatique comportent une vanne pour contrôler ladmission et léchappement de lair de la chambre. Lobjectif des vannes de mise à niveau est dassurer que les performances de lisolateur soient relativement indépendantes de la charge, et de ramener la plate-forme en position après tout changement de distribution des charges. (Voir voir Compresseurs silencieux pour plus dinformations sur ces vannes.)
Principes de transmissibilité des isolateurs
Lisolateur prend place dans un système masse/ressort/amortisseur. Essentiellement, les isolateurs pneumatiques jouent le rôle de filtre mécanique. Avant que leur action ne devienne isolante, ils amplifient les mouvements du sol à leur fréquence propre. La fréquence propre est définie par:

où k est la raideur du système et m sa masse.
De ce fait, si lon souhaite une isolation optimale et une largeur de bande maximale, il faut que la fréquence propre soit aussi basse que possible, normalement 12 Hz.
A des fréquences de vibration du sol qui sont inférieures à la fréquence propre du système isolé, la transmissibilité de lisolateur est égale à 1 et le mouvement de la charge utile est identique à celui du sol. A la fréquence propre du système, lisolateur passif amplifie le mouvement du sol dun facteur compris entre 3 et 10 environ, en fonction de lamortissement. Les systèmes fortement amortis connaissent une moindre amplification que les systèmes faiblement amortis. A une fréquence égale à 1,41 fois la fréquence propre, la transmissibilité reprend sa valeur de 1.
Lisolation commence au-dessus de la fréquence de 1,41 x fn. Lorsque la fréquence des vibrations augmente, la transmissibilité décroît en décrivant une pente de -40 dB/décade. Ce qui revient à dire que lisolation saméliore dun facteur 100 pour toute augmentation de la fréquence dun facteur 10.


Par exemple, prenons un système dont la fréquence propre est de 2 Hz ; il a donc une transmissibilité de 1 à la fréquence de 2,8 Hz (1,41 x 2) ; à 28 Hz la transmissibilité est réduite de40 dB, soit 0,01.
Dans les isolateurs Newport, lisolation horizontale est assurée par un système pendulaire. Le comportement de lisolateur pendulaire (horizontalement) est fondamentalement le même que celui de lisolateur pneumatique dans le sens vertical. La fréquence propre du pendule est donnée par :

où L est la longueur du pendule et g est laccélération de la pesanteur.
La fréquence propre horizontale est généralement denviron 1,5 Hz. Lisolateur passif commence ensuite à assurer une atténuation des vibrations à partir de 23 Hz, lefficacité augmentant au fur et à mesure que la fréquence sélève.
Dans les systèmes disolation passive des applications de recherche, on voulait une fréquence propre basse : plus elle était basse, plus lisolation était bonne.
Linconvénient des isolateurs-amortisseurs passifs de type masse/ressort est quils constituent des systèmes de suspension très souples. Or, plus lisolation est élevée, plus ils sont souples. La perturbation la plus minime de la charge utile peut se traduire par des mouvements importants et des temps de stabilisation qui peuvent atteindre dix secondes. Cest généralement acceptable dans le monde de la recherche. Mais depuis que les projets de recherche ont essaimé en direction des environnements de production et dinspection, les longs temps de stabilisation sont devenus inacceptables sur les systèmes automatiques en raison des cycles de travail. De plus, il existe de nombreuses opérations de précision, dans la fabrication comme dans la mesure, qui ne peuvent plus accepter un mouvement ou un basculement de la base.
La qualité dun système disolation pour équipement de fabrication fait appel à un concept plus large, qui dépend fortement de lapplication. La « fréquence propre la plus basse » nest plus le seul critère dappréciation des systèmes disolation passive.
Critères de performance des isolateurs
Les critères de performance utilisés pour évaluer des isolateurs pneumatiques doivent englober les aspects suivants :
- Isolation (faible fréquence propre).
- Délai de stabilisation (dans le sens vertical et horizontal après une perturbation).
- Précision de mise à niveau.
- Capacité à conserver le niveau pendant les variations de la charge (mouvement du chariot).
- Ampleur des mouvements horizontaux acceptables du fait des forces de réaction au mouvement du chariot.
Les performances globales de lisolateur constituent un compromis entre tous ces critères.
Construction à chambre hybride du Stabilizer de Newport et construction conventionnelle
Pour une charge donnée, les performances disolation dépendent avant tout du volume élastique de lisolateur. En réduisant la raideur du diaphragme et de la vanne de mise à niveau, on améliore également lisolation. Tous les isolateurs pneumatiques doivent en outre intégrer un certain amortissement pneumatique vertical, faute de quoi lisolateur serait instable. Les isolateurs conventionnels se composent donc dune chambre élastique (ressort) connectée à une chambre damortissement. Le compromis essentiel doit être trouvé à la conception entre lisolation et lamortissement. Améliorer lamortissement amène à sacrifier lisolation puisque, lorsque lamortissement est augmenté, la fréquence propre remonte, ce qui réduit la bande des fréquences isolées. Des isolateurs conventionnels présentant ce type de caractéristiques sont proposés par un certain nombre de constructeurs.

Tous les isolateurs Newport conçus depuis environ 1991 reprennent la construction brevetée du Stabilizer. La construction à chambre « hybride » du Stabilizer exploite le comportement élastique de la totalité du volume de lisolateur (donc des deux « chambres »). La construction exclusive de Newport comprend un élément amortisseur à flux laminaire placé sur une paroi qui entoure étroitement le piston de lisolateur à lintérieur du volume dair de lisolateur. Cette solution autorise une large gamme damortissements, légers pour les applications de recherche, très poussés pour les applications industrielles avec chariots mobiles. Une augmentation minime de la fréquence propre (réduction de lefficacité de lisolation) est observée sur les versions très fortement amorties. Certains constructeurs ne proposent que la construction conventionnelle à deux chambres reliées par un petit orifice détranglement. La chambre la plus proche du diaphragme donne lélasticité de lisolateur (aspect ressort). Lorifice et la seconde chambre assurent leffet damortissement, lorsque lair passe dune chambre à lautre. La taille de lorifice est un élément critique. Si elle est optimisée pour lisolation du sol, elle sera trop faible pour amortir de manière optimale les mouvements importants dus à des variations de la charge ou à des déplacements des chariots.
Dans la construction conventionnelle à deux chambres quutilisent dautres constructeurs, il est impossible daugmenter fortement lamortissement vertical pour encaisser les mouvements du sol de type sismique sans relever la fréquence propre de lisolateur, ce qui affecte lisolation des hautes fréquences et réduit lamortissement des perturbations les plus importantes.
Amortissement des systèmes industriels
Lamortissement est généralement choisi pour assurer une amplification de la transmissibilité dun facteur 3 (9,5 dB) à la résonance verticale du système charge/isolateur. Un tel amortissement constitue un bon équilibre entre une faible amplification en résonance et une bonne isolation aux fréquences supérieures. Cependant, cet amortissement ne suffit pas pour assurer un repositionnement rapide après un mouvement du chariot ou une autre perturbation due à la charge. Ces perturbations se classent en deux types celles qui ne modifient pas la charge de lisolateur et celles qui la modifient :
- Les perturbations qui ne changent pas la charge des isolateurs sont les contacts accidentels avec la charge et les interventions sur le système pour effectuer des réglages. Pour améliorer les temps de repositionnement de ces applications, il est possible de bloquer une partie des éléments à flux laminaire (ou den concevoir des spéciaux pour les modèles sur mesure), afin de limiter lamplification en résonance à un facteur 2. Un tel amortissement plus élevé autorise des temps de repositionnement de moins de 3 secondes après une perturbation majeure de la charge.
- Les perturbations avec effets sur la charge des isolateurs sont le chargement et le déchargement des pièces produites ainsi que le déplacement des chariots. Dans de telles applications, un amortissement supérieur des isolateurs permet demployer des vannes de mise à niveau dont le gain est plus élevé (rapport entre le débit dair de la vanne et lerreur de hauteur de la charge utile). Il est alors possible davoir un débit plus élevé déchappement ou dinjection, sans toutefois que le système ne se mette à osciller. Un débit dair supérieur permet à la charge utile de rester à niveau pendant les mouvements des chariots ainsi que dans les opérations de chargement et de déchargement.
Amortirssement des systèmes disolation pneumatique
A partir de la technologie Stabilizer et de ses performances disolation, les isolateurs de type Damping ont été développés en 1997 afin doffrir un meilleur amortissement aux applications où la charge utile se déplace. Les systèmes disolation avec amortissement utilisent des orifices réduits découlement laminaire et des vannes à gain élevé. Les configurations standards disolateurs Damping réduisent lécoulement laminaire denviron 50 %, ce qui améliore considérablement la stabilité du système lors des mouvements de charges. Des constructions sur mesure peuvent être optimisées pour répondre aux besoins en réglant lécoulement laminaire, le gain des vannes et même la raideur des diaphragmes.

Élastomères NewDamp
Certains systèmes à très haut débit peuvent ne pas tolérer les systèmes pneumatiques à cause des accélérations élevées qui sont observées. Les élastomères NewDamp ont été mis au point en 1997 pour nos systèmes de positionnement de wafers à haut débit MAT350 et DynamYX Newport. Ces élastomères spécifiques offrent des propriétés damortissement bien plus élevées que dautres matériaux. Ils permettent de surmonter lun des inconvénients traditionnels de ces matériaux


qui est la variation de la fréquence propre sous leffet de la variation des charges. Les réalisations de type CNF (Constant Natural Frequency fréquence propre constante) assurent plus de souplesse que les systèmes disolation utilisant des élastomères classiques. Newport a investi beaucoup de temps et de tests de modélisation pour concevoir spécifiquement ces élastomères en fonction des nécessités des machines.