Contrôleur numérique dexposition
Nos sources possèdent des alimentations hautement régulées pour faire fonctionner les lampes à puissance ou courant constant. Toutefois, avec le vieillissement de la lampe et des variables comme lérosion des électrodes, labsorption ou la désorption de gaz, la sortie lumineuse peut changer. Ces changements tendent à dépendre de la longueur d'onde. Le contrôleur numérique dexposition 68951 fonctionne avec lalimentation pour compenser ces changements et assurer une sortie stable, à long terme. Voir figure 1 pour un exemple de leffet du 68951 sur la sortie lumineuse dun simulateur solaire kW.
Figure 1 : Effet du numérique contrôleur dexposition 68951 sur la sortie dun simulateur solaire 1000 W.
Mode de fonctionnement
Le 68951 comporte une tête de capteur lumineux, un contrôleur et une sonde fibre optique. Le capteur lumineux à base de Silicium contrôle une partie de la sortie de source lumineuse (via la sonde fibrée), et le contrôleur compare constamment le signal enregistré au niveau défini et change lalimentation en sortie à lavenant pour que le signal mesuré reste au niveau défini. Le paramétrage du gain automatique du détecteur permet le fonctionnement de lunité avec des illuminateurslarge surface de 300 à 1600 W.
Horloge numérique intégrée
Le 68951 permet aussi de déclencher des expositions. Le 68951 autorise des durées dexposition de 10 ms à 9999 heures, par incréments aussi courts que 10 ms. Toutefois, le temps de réponse mécanique de lobturateur dans nos simulateurs solaires limite la durée dexposition minimale à 100 ms, et le plus court intervalle entre les expositions à 80 ms. Pour les instances où une durée dexposition nest pas suffisante, vous pouvez utiliser le mode dose auto pour garder lobturateur ouvert jusquà ce que le flux total égale une valeur définie par l'utilisateur.
Fonction de contrôle au repos
Le 68951 est conçu pour fonctionner spécifiquement avec les simulateurs solaires Oriel qui comportent un obturateur lumineux entre la tête du capteur et la lampe à arc. Quand lobturateur se ferme, le système au repos maintient la lampe à sa puissance nominale ; ainsi, quand lobturateur est fermé, le 68951 ne compense pas la perte de signal en donnant à lalimentation lordre daccroître la puissance de la lampe.
Montage
La figure 2 montre un diagramme du contrôleur dexposition 68951 capturant une partie de la sortie lumineuse à laide dun simulateur solaire Oriel 1000 W. Une sonde fibrée, montée sur la structure de lentille de la sortie du simulateur, recueille une petite portion de la partie uniforme du faisceau de sortie et lenvoie sur la tête du capteur lumineux.
Figure 2 : Diagramme montrant la structure de sonde du contrôleur dexposition numérique 68951, monté sur un boîtier de simulateur solaire.
Horloge numérique autonome
Si des expositions minutées programmées sont requises sans quune sortie lumineuse ultra constante soit nécessaire, achetez lhorloge numérique 68945. Comme le contrôleur numérique dexposition 68951, lhorloge numérique 68945 permet des dosages dexposition de 10 ms à 9999 heures, par intervalles de 0,1 seconde. Remarque : lobturateur mécanique des illuminateurs limite les durées dexposition à 100 ms, et le plus court intervalle à 80 ms.
Accessoires
Vous pouvez contrôler à distance le 68951 ou le 68945 via un commutateur de type bouton poussoir, modèle 68955.
Pour les anciens simulateurs solaires Oriel
Le 68951 et le 68945 ne fonctionnent quavec notre famille actuelle de simulateurs solaires. Les modèles fabriqués avant 2003 utilisent une alimentation qui nest pas compatible avec ces nouveaux instruments de contrôle dexposition. Contactez un ingénieur technico-commercial pour plus dinformations sur les modèles de contrôle dexposition compatibles avec les simulateurs solaires Oriel davant 2003.