Figure 1 : Exemple de correspondant à la sortie spectrale dun simulateur solaire Oriel.Calcul de léclairement dun échantillon de surface connue
Si un faisceau déclairement El (W/m-2 nm-1) atteint un échantillon dune région spectrale dont la superficie mesure A mètres carrés, léclairement total de léchantillon sera de A x El (W/nm-1).
Calcul de léclairement total sur un intervalle de longueur donde
Léclairement total entre deux longueurs donde l1 et l2 est égal à lintégrale de la courbe El entre l1 et l2, soit l'aire sous la courbe,comprise entre l1 et l2, et est exprimée en W/m-2. Les courbes déclairement spectral de nos simulateurs incluent des valeurs tabulées du pourcentage de rayonnement total. Nous calculons les données destinées à ces tableaux ainsi que léclairement total au moyen dune intégration par la méthode des trapézes de nos données de mesure. Les données sont constituées dune série de couples discrets éclairement / longueur donde. Ces tableaux vous permettent de calculer léclairement pour toute plage de longueurs dondes coïncidant avec les valeurs tabulées.
Les courbes incluant également léclairement total pour chaque taille de faisceau simulé, il est possible de calculer léclairement correspondant aux plages de longueurs dondes tabulées pour chacun de nos simulateurs.
Si vous avez besoin destimer léclairement total sur un intervalle de longueur donde en dehors des valeurs tabulées, recourez à de la géométrie simple pour calculer la zone située sous la courbe sur lintervalle de longueurs dondes qui vous intéresse.
Calcul de la dose totale sur un intervalle de longueurs dondes pour un temps dexposition connu
Pour calculer la dose de rayonnement total dans une plage de longueur donde donnée, vous devez tout dabord calculer léclairement correspondant à cet intervalle. Le résultat sera exprimé en W m-2. Lorsque lon multiplie ce nombre par le temps dexposition exprimé en secondes, on obtient une valeur exprimée en J m-2 (Joules par mètre carré) et correspondant à la dose de rayonnement total. Notez bien quil convient dexprimer la valeur correspondant à la zone échantillon en mètres carrés.
Calcul de la dose efficace
Pour calculer la dose de rayonnement efficace, vous devez connaître le spectre daction correspondant à leffet et convoluer celui-ci avec le spectre simulé. Intégrez ensuite le spectre convolué. Pour obtenir des données absolues, vous aurez besoin de disposer du spectre daction absolu ; le spectre relatif peut, quant à lui, être utilisé pour une comparaison entre les spectres solaire et simulé.
Figure 2 : Exemple des données fournies par nos soins pour chacun de nos simulateurs solaires.Exemple 1
Calculez léclairement énergétique sur la plage de longueurs dondes 450-700 nm avec un simulateur kW modèle 91191, de dimension 2 x 2 pouces (51 x 51 mm), équipé dun filtre Global AM 1,5.
Etape 1 : calculez la fraction de la sortie contenue dans la plage considérée. (La figure 2 présente les données tabulées). Le pourcentage total de la sortie dans la présente plage de longueurs dondes est de 47,4 %.
Etape 2 : multipliez cette fraction par la puissance totale.
Le tableau supérieur de la figure 2 indique une densité totale de puissance de sortie de 7 150 W m-2 pour ce modèle. Léclairement énergétique pour la plage de longueurs dondes 450-700 nm est donc la suivante :
0,474 x 7 150 = 3 389 W m-2
Figure 3 : Section choisie de la courbe de sortie du simulateur AM 1,5 D.
Figure 4 : Affichage logarithmique de la figure 1.Exemple 2
Déterminez la dose de rayonnement total à 680-720 nm sur un échantillon de 2 cm2 du plan utile du simulateur AM 1,5 D à laide de la courbe déclairement présentée à la Fig. 3 lorsque lobturateur est ouvert pendant 1 minute et demie.
Etape 1 : déterminez léclairement dans la région spectrale considérée en mesurant la superficie située sous la courbe sur la plage de longueurs dondes considérée. Nous utilisons ici la courbe présentée plus haut. Notez bien que cette courbe correspond à un simulateur possédant un faisceau de 4 x 4 pouces (102 x 102 mm). Notre exemple correspond à un faisceau de 2 x 2 pouces (51 x 51 mm).
La ligne AB que nous avons tracée représente la meilleure estimation de la moyenne de la courbe sur la plage 680-720 nm. Utilisez la fonction « agrandissement » dune photocopieuse pour faciliter la mesure de cette aire. Laire de la zone située sous la courbe est à peu près égale à la somme des aires du triangle ABC et du rectangle CBDE. Nous recourons à une simple mise à léchelle des axes pour déterminer la valeur des segments CE et AC.
Aire du triangle ABC = 140 x 0,5 x 0,82 = 57,4 W m-2
Aire du rectangle CBDE = 140 x 3,16 = 442 W m-2
Aire totale ABC + CBDE = 499 W/m-2
Léclairement total ou densité de puissance est de 499 W m-2 pour un simulateur de 4 x 4 pouces. Comme il sagit dans notre exemple dun modèle 2 x 2 pouces, il convient de multiplier la sortie par les sorties relatives de ces deux modèles, soit 10 360/2 765 = 3,75
499 W/m-2 x 3,75 = 1 871 W/m-2
Etape 2 : calcul de la puissance arrivant sur léchantillon.
La zone soumise au rayonnement mesure 0,02 m x 0,02 m = 0,0004 m2, doù un rayonnement total sur léchantillon de
0,0004 m2 x 1 871 W/m-2 = 0,75 W
Etape 3 : calcul de la dose, cest-à-dire de lénergie totale arrivant sur léchantillon en 1 minute et demie. La dose est égale à la puissance multipliée par le temps dexposition, qui est ici de 90 secondes, soit
0,75 W x 90 s = 67,5 J (où 1 Ws = 1 J)
Tracés logarithmiques de léclairement
Calculez léclairement sur la plage de longueurs dondes 450-700 nm à partir dun simulateur kW modèle 91191 de dimension 2 x 2 pouces et équipé dun filtre AM 1,5 Global.
Etape 1 : déterminez la fraction de la sortie contenue dans la plage considérée. (la figure 2 présente les données tabulées). Le pourcentage total de la sortie dans la présente plage de longueurs dondes est de 47,4 %.
Etape 2 : multipliez cette fraction par la puissance totale.
Le tableau supérieur de la figure 2 indique une densité totale de puissance de sortie de 7 150 W m-2 pour ce modèle. Léclairement pour la plage de longueurs dondes 450-700 nm est donc la suivante :
0,474 x 7 150 = 3 389 W/m-2
La plupart des tracés effectués dans nos exemples sont des tracés linéaires. Les tracés log-lin (logarithmique-linéaire) sont utiles pour illustrer laffaiblissement de léclairement à lextrémité de latmosphère car léchelle logarithmique rehausse les données de faible valeur et resserre les données de forte valeur. Le tracé logarithmique de la figure 1 permet de donner au spectre dans son ensemble une apparence plus lisse en atténuant les pics. Le tracé de deux graphiques, par exemple éclairement solaire et éclairement simulé, dans une seule et même grille logarithmique permet de lisser les différences.
Les définitions pratiques des régions spectrales incluent les rayons UVA, UVB, UVC, visibles et infrarouges (ces derniers étant parfois divisés en IR-A et IR-B). Les frontières exactes de ces régions restent sujettes à débat.