Documentation technique

LS-118NNaFigure 1 : Les simulateurs solaires Oriel sont couramment utilisés pour vérifier la conformité des produits dermatologiques avec les réglementations FDA, COLIPA et JCIA. ****Attention – Il a été découvert que la radiation UV endommage la peau des êtres humains et est à l’origine du cancer. Le test des UV sur la peau de volontaires vivants ne doit être effectué que par des professionnels des tests certifiés.

Recherche des effets du rayonnement UV

Ces dernières années, il y a eu de nombreux débats sur l’efficacité des écrans solaires pour filtrer le rayonnement UVA et l’effet à long terme du rayonnement UVA non filtrée. Les écrans solaires n’empêchent pas le rayonnement UV d’atteindre la peau, ils améliorent les capacités de la peau à résister à ces effets. L’écran solaire agit beaucoup comme un filtre lors de ce processus. Le rayonnement UV affecte le système immunitaire du corps humain. Jusqu’à une période récente, on considérait que le rayonnement UVA contribuait moins aux cancers de la peau qu’un rayonnement UVB. L’exposition à un rayonnement UVB est la cause principale de brûlure de la peau par le soleil tandis que l’exposition aux UVA cause beaucoup moins d’effets visibles à court terme. Dans des études très récentes, il a été démontré que l’effet du rayonnement UVA pourrait contribuer autant à la kératose solaire et aux carcinomes cellulaires squameux qui s’ensuivent, qui étaient précédemment attribuésau rayonnement UVB.
Certaines recherches suggèrent que le rayonnement UVA pénètre la peau plus profondément et possède un effet à long terme plus important que les brûlures de la peau à court terme causées par le soleil. Le rayonnement UVA peut endommager l’ADN humain et est beaucoup plus abondant dans la lumière solaire naturelle que le rayonnement UVB. Parce que de nombreux écrans solaires protègent l’utilisateur du rayonnement UVB plus efficacement qu’ils ne protègent des UVA, de plus nombreuses recherches sont entreprises pour caractériser les effets des UVA et la manière d’en empêcher les effets nocifs.
De nombreux fabricants d’écrans solaires testent maintenant leurs produits sur les paramètres de test "Large spectre", qui incluent les longueurs d'ondes UVA jusqu’à 370 nm. L’AADA (American Academy of Dermatology Association) a suggéré dans un courrier du 1er avril 2002 à la FDA, "La méthode de la longueur d'onde critique in vitro est un critère valable pour une exigence large spectre. Le seuil de cette exigence devrait être de 370 nanomètres (nm)."1

1 Correspondance AADA avec le FDA, www.aadassociation.org/sunscreen.html