Il y a deux approches du couplage de la lumière dans une fibre optique. Dans un cas, la fibre est multimodale et les principes de loptique géométrique du chapitre précédent sappliquent. Dans lautre cas, la fibre est monomode et le problème est fondamentalement différent. Il faut alors accorder le mode du laser incident et celui de la fibre. Pour cela, lapproche de loptique géométrique ne convient pas, il faut utiliser les concepts de loptique gaussienne (voir Optique gaussienne).
Application 5: Couplage dune lumière laser dans une fibre multimode
Le couplage de la lumière dun faisceau laser correctement collimaté dans une fibre optique multimodale nous ramène au cas illustré sur la figure 5. Le rayon du cœur de fibre est notre limite pour y2. Nous devons nous assurer que le point de focalisation de la lentille a une taille inférieure à ce paramètre. Plus important encore, langle de la lentille à la fibre θ2 doit être inférieur à louverture numérique de la fibre optique.
Prenons comme exemple le couplage de la lumière dun laser HeNe U-1325 de Newport dans une fibre F-MSD. Le faisceau du laser a un diamètre de 0,81mm et une divergence de 1,0 mrad. La fibre a un diamètre de cœur de 50 mm et une ouverture numérique de 0,20. Supposons que le couplage du faisceau dans la fibre est effectué au moyen dun coupleur F-915 ou F-915T et dun objectif M-20X de Newport.
Lobjectif a une distance focale effective de 9 mm. Le faisceau focalisé a donc un diamètre de 9 mm et un rayon maximal dangle 0,05, et ces deux valeurs sont largement compatibles avec les paramètres de la fibre.
Il nest généralement pas difficile de coupler la lumière dune source laser correctement collimatée dans une fibre multimodale. Si lutilisateur sassure que le rayon maximal du faisceau focalisé se trouve bien dans louverture numérique de la fibre, alors il réalise un couplage efficace.
Application 6: Couplage de la lumière dune source diffuse dans une fibre multimodale
Lobjet de lapplication précédente était de focaliser une source de lumière parallèle sur lextrémité dune fibre. Celui de cette application est la formation dune image dune source diffuse étendue sur lextrémité dune fibre. Cela ressemble à lapplication 1.3 où la lumière dune source étendue était focalisée en un point. Ici, cest une fibre qui collecte la lumière de la source. Par source diffuse, nous entendons une source qui émet de la lumière dans toutes les directions et dont lintensité de la lumière est indépendante de la direction. Les lampes incandescentes et les objets fluorescents sont des exemples de sources diffuses.
Figure 9La figure 9 illustre la formation dune image 1:1 dans la fibre. Daprès la relation de conjugaison, nous avons s1 = s2 = 2f dans cette configuration. Le rayon de la fibre réceptrice étant y2, la lumière de la source est collectée à partir dune surface limitée au rayon y1 = y2. Langle maximal de couplage à la fibre, θ2, est limité à O.N, louverture numérique. Comme limage est à léchelle 1, langle maximal à la source, θ1, est aussi égal à O.N. Cest donc la fibre et non la lentille, qui limite la quantité de lumière collectée. Dès lors que le rapport douverture f/D est suffisamment petit, cest-à-dire inférieur à 1/(2O.N), la fibre collecte la plus grande quantité possible de lumière de la source.
Observons ce qui se produit lorsque nous retirons la lentille et plaçons la fibre directement contre la source. Ce faisant, nous effectuons un couplage bout à bout de la fibre à la source. Dans ce cas, la fibre collecte la lumière à partir dune surface de rayon y2 et dangle O.N. cest exactement ce que nous avons fait avec limage 1:1. Or, pour la formation de limage dune source diffuse dans une fibre, il est impossible de collecter davantage de lumière que par couplage bout à bout.
En fait, ce résultat est tout à fait général. Considérons la figure 7 avec une direction de propagation inversée, et choisissons par exemple de concentrer la lumière sur lextrémité de la fibre à partir dune source de taille y1 = 5y2. Dans ce cas, la surface à partir de laquelle la lumière est collectée est 25 fois plus grande que la section de la fibre. Toutefois, daprès linvariant de Lagrange-Helmholtz, nous devons avoir θ1 = O.N/5, ce qui signifie que nous collectons la lumière à partir dun angle solide réduit au 1/25. La lumière totale collectée, éclairement énergétique x surface x angle solide, est donc constante. L'efficacité du couplage assuré par un système de lentilles entre une source diffuse et une fibre distante ne peut pas être meilleure que celui du couplage bout à bout. Ainsi, pour une efficacité maximale, il faut choisir une fibre dont le diamètre de cœur et louverture numérique sont les plus grands possible.
Application 7: Couplage dune lumière laser dans une fibre monomode
Le couplage dune lumière laser dans une fibre monomode ne relève plus de loptique géométrique, dans le cadre de laquelle nous avons travaillé jusquà présent, mais constitue un problème daccord de mode en optique gaussienne. Loptique des faisceaux laser gaussiens est abordée à partir de la Optique gaussienne. Cette application est exposée ici afin de compléter les exemples de couplage de la lumière dans les fibres optiques.
Le couplage dune lumière de longueur donde l dun faisceau laser collimaté de diamètre D égal à 1/e2 dans une fibre dont le champ de mode a un rayon w seffectue avec une lentille de distance focale
f = D(pw/4l)
Considérons le couplage dun laser U-1335 de Newport (l = 633 nm, D = 1,2 mm) dans une fibre F-SV de Newport (w = 4,3 mm), au moyen dun coupleur F-915 de Newport. On trouve f = 6,4 mm. Pour cette application, lobjectif de distance focale la plus proche est le M-20X de Newport, pour lequel f = 9 mm.
Lefficacité du couplage dépend de lintégrale de recouvrement du mode gaussien du faisceau laser en entrée et du mode fondamental quasi-gaussien de la fibre. Cette intégrale de recouvrement est identique, que le mode dentrée soit le plus grand ou le plus petit des deux modes. La distance focale de lobjectif M-20X est trop grande dun facteur 1,4 et celle du M-40X est trop courte dun facteur 0,7 ; cest pourquoi le M-20X est plus adapté à cette application.