Le premier objectif dune table doptique est déliminer les mouvements relatifs entre les différents éléments sensibles montés sur son plateau. Le système disolation est conçu pour filtrer les vibrations du sol avant quelles ne parviennent au plateau de la table et ne perturbent le trajet du faisceau optique. La structure nid dabeille de la table doptique est conçue pour résister rigidement à la déflexion sous leffet des charges en mouvement et des vibrations qui peuvent traverser le système disolation.
Les systèmes doptique peuvent être caractérisées par des courbes de compliance pour ce qui concerne la table doptique et par des courbes de transmissibilité pour ce qui concerne le système disolation. Ensemble, ces deux courbes indiquent les performances potentielles dun système.
- La courbe de transmissibilité indique les capacités de filtrage mécanique du pied isolanten dautres termes, elle donne une indication de la quantité de vibrations du sol qui sera transmise par le pied au plateau de la table. Il sagit dune mesure relative, sexprimant sous la forme dun rapport des vibrations mesurées en deux points, le premier au sommet de lisolateur, le second au niveau du sol.
- La courbe de compliance indique la réponse dynamique du plateau de la table dans un espace libreen dautres termes, elle livre une indication sur le changement de forme du plateau en réponse aux vibrations. Les courbes de compliance sont les courbes dune fonction de transfert, indiquant la réponse dans lespace dun point de la table à une force appliquée sur ce même point et variant avec le temps. Dans la pratique, cette force est généralement appliquée avec un marteau calibré, qui fournit un signal proportionnel à la force avec laquelle il heurte la table.
Les isolateurs de vibration assurent une isolation accrue lorsque la fréquence augmente. Cependant, aux très basses fréquences, les isolateurs pneumatiques peuvent au contraire amplifier, donc augmenter le niveau de vibrations dun système. Dun autre côté, aux basses fréquences, une table doptique en nid dabeille est dynamiquement rigide. Si elle se déplace comme une structure monolithique dans un espace inertiel, elle ne fléchit pas et ne provoque pas de mouvements relatifs sur la surface de travail. Par contre, aux fréquences élevées, les modes naturels de résonance de la structure vont autoriser une déflexion amplifiée de la table. Heureusement, la région de déflexion de la table est celle où les isolateurs sont les plus efficaces dans le filtrage des vibrations. Lobjectif, dans la conception dune table doptique, est donc de créer :
- un isolateur qui commence à intercepter les fréquences aussi basses que possible, de manière à assurer un effet maximal de filtrage des hautes fréquences
- une table en nid dabeille qui commence à résonner à une fréquence aussi élevée que possible, pour réduire le risque dexcitation par les vibrations du sol.
Les isolateurs pneumatiques Stabilizer, le cœur en nid dabeille renforcé et lamortissement pré-accordé par des absorbeurs de vibrations à bande étroite constituent autant de mesures pour éliminer totalement la déflexion de la surface de travail.

Courbes de transmissibilité
La figure ci-dessous représente la courbe de transmissibilité dun isolateur pneumatique. A 0 Hz, la courbe part dune transmission unitaire (ou 0 dB). En dautres termes, le pied isolant est essentiellement rigide aux très basses fréquences et toutes les amplitudes des vibrations sont transmises exactement au plateau de la table.
La courbe commence à monter et culmine à 1 ou 2 Hz. Il sagit de la fréquence naturelle de lisolateur. Tous les points de la courbe qui se situent au-dessus de la ligne de transmission unitaire correspondent à des situations où lisolateur amplifie le niveau des vibrations transmises à la table. Le pic correspond à lamplification maximale obtenue pour un type disolateur. Les isolateurs légèrement amortis présentent un pic élevé et raide, tandis que les isolateurs fortement amortis feront état dun pic arrondi, de moindre amplitude. A la fréquence naturelle de la plupart des isolateurs pour tables doptique, la vibration est amplifiée par un facteur de 3 à 4 (1012 dB).

Lorsque la fréquence dépasse la résonance de lisolateur, la courbe chute rapidement. Dès quelle repasse sous la ligne de transmission unitaire, le dispositif commence à être « isolant ». Le point dintersection est à environ 1,4 fois la fréquence de résonance de lisolateur. La courbe continue de descendre rapidement, ce qui signifie que le filtre mécanique est de plus en plus efficace. A 10 Hz, la plupart des isolateurs pneumatiques filtrent plus de 90 % des vibrations du sol. A 100 Hz, près de 99 % des vibrations sont filtrées !
- Ce quindique une courbe de transmissibilité
Une courbe de transmissibilité indique la quantité de vibrations transmise à une fréquence donnée, pour des niveaux damplitude supérieurs aux limites de frottement de lisolateur. Ces courbes livrent également une indication de lamortissement inhérent à la construction.
- Ce que nindique pas une courbe de transmissibilité
Une courbe de transmissibilité nindique pas les amplitudes de vibrations utilisées. Les isolateurs intégrant des diaphragmes, des paliers ou des joints de Cardan peuvent présenter des niveaux de frottement élevés, qui doivent être vaincus avant que lisolateur nentre en jeu. On lobserve rarement dans les essais disolateurs, puisque les limites de linstrumentation supposent que le système soit soumis à des amplitudes supérieures au plancher de bruit des accéléromètres dessai et des analyseurs de spectre. Cependant, des interféromètres de pointe, un contrôle optique, des microscopes acoustiques et des systèmes de suivi de profile permettent de détecter des niveaux bien inférieurs à ceux des systèmes de mesure des vibrations conventionnels. Dans le domaine nanométrique, le frottement des isolateurs devient un réel problème.
Les courbes de transmissibilité ne fournissent pas non plus dinformations réelles sur le délai de stabilisation, sur la précision de repositionnement et sur la durée de vie du diaphragme. Ces renseignements doivent être demandés au constructeur ou mesurés sur site avec lapplication réelle.
Courbes de compliance
La figure suivante représente la courbe de compliance dune table en nid dabeille. La courbe de compliance montre le mouvement de la structure pour une excitation de force et de fréquence donnée. A partir de 0 Hz, la courbe descend sans discontinuer jusquà plusieurs centaines de Hz. La région où la courbe est rectiligne est appelée la droite dun corps idéalement rigide . Dans cette région, la table est rigide et ne présente pas de mouvements à sa surface. La position de la courbe peut varier en fonction du poids de la structure, mais sa pente est déterminée physiquement. La pente de 40 dB par décade est donnée cinématiquement par la relation entre laccélération (causée par la force appliquée) et le changement de position observé. Pour un niveau donné dexcitation, une lourde table en granit (considérée comme une structure monolithique dans lespace inertiel) présentera un mouvement moindre quune structure en nid dabeille, plus légère, mais sur la partie rectiligne de la courbe, la déflexion relative restera la même, à savoir nulle. Or, si lon fait exception des changements grossiers de position absolue, ce que le chercheur en optique souhaite est lélimination des mouvements relatifs entre les éléments de son montage.

Aux fréquences plus élevées, on observe cependant des discontinuités sur la courbe. Ces pics représentent les amplitudes des modes naturels de la table. La première résonance dominante peut être en torsion ou en flexion, tandis que dautres modes et harmoniques suivent les modes dominants. La raison pour laquelle les structures en nid dabeille sont préférés au granit dans nombre dapplications est que le rapport rigidité/poids déplace les modes de résonance vers des fréquences supérieures.
Pour une force donnée, une table en granit peut rester rigide et bouger moins aux basses fréquences quune table en nid dabeille, mais les modes naturels des structures en nid dabeille sont généralement beaucoup plus élevés dans le spectre des fréquences. Repousser ces modes vers des fréquences supérieures présente trois avantages essentiels :
- Il existe généralement moins de vibrations de lenvironnement aux fréquences élevées.
- Une accélération (force) donnée provoque un déplacement (déflexion) moindre aux fréquences élevées.
- Les systèmes disolation sont plus efficaces aux fréquences élevées.
La courbe de compliance fournit également des informations sur lamortissement intrinsèque de la structure. Lamortissement réduit lamplitude du mouvement relatif de la surface de travail. Si les pics sont très élevés, il y a peu damortissement. En général, les structures en nid dabeille possèdent un plus fort amortissement intrinsèque que les structures en granit. De ce fait, même si une structure en granit peut avoir une compliance absolue inférieure à celle du nid dabeille, une structure amortie en nid dabeille présente généralement un moindre mouvement relatif entre les points de sa surface. Les tables en nid dabeille offrent plusieurs types damortissement. Les méthodes damortissement à large bande sont assez efficaces pour réduire les mouvements relatifs sur une large plage de fréquences. Les méthodes damortissement à bande étroite peuvent virtuellement éliminer un ou plusieurs modes naturels. Dans le cas dune table bien amortie, les courbes de compliance présentent des discontinuités plus arrondies, moins marquées.
- Ce quindique une courbe de compliance Une courbe de compliance indique la plage des fréquences pour lesquelles la table doptique réagit comme un corps essentiellement rigide. La courbe signale également la fréquence des modes de résonance primaires et fournit une indication sur les amplitudes relatives.
- Ce que nindique pas une courbe de compliance Une courbe de compliance ne fournit la réponse que pour le point où ont été effectuées les mesures, et non pas à tous les points où des composants seront installés. La mesure la plus efficace de la déflexion maximale (pire cas), dans le cas dune structure rectangulaire, est de placer le capteur au centre de la table et/ou dans les coins. On peut ainsi mesurer les modes dominants en flexion et en torsion. Si les capteurs sont placés dans le ventre des ondes ( là où le mouvement est minime), même une structure mal conçue peut sembler correcte. Cest la raison pour laquelle certains constructeurs ne fournissent pas de courbes de compliance.
De même, les courbes de compliance ne livrent pas dinformation sur la déflexion statique, sur lamortissement des surfaces, sur la planéité de la table, sur les contraintes internes et les caractéristiques des réponses en fonction de la température. Ces données doivent être demandées au constructeur ou être mesurées sur site avec lapplication.