Coefficient de déflexion dynamique et Mouvement relatif : les deux paramètres les plus pertinents
La rigidité dynamique dun plateau de table (sa résistance au mouvement induit par les vibrations) constitue le critère le plus important pour estimer les performances du contrôle vibratoire. Mais les courbes de compliance, méthode classique de mesure de la rigidité dynamique, ne vont pas assez loin dans la caractérisation des capacités de contrôle vibratoire dun plateau de table.
Le Coefficient de déflexion dynamique, indice qui peut se calculer à partir dune courbe de compliance quelconque, vous permet de comparer directement les performances dynamiques, afin de sélectionner le niveau voulu de stabilité dune table en fonction de votre application. Lorsque le niveau de vibration de lenvironnement est connu, le coefficient de déflexion dynamique peut également être utilisé pour calculer la valeur du mouvement relatif, qui permet de sélectionner la table la plus adéquate pour votre application.
Afin de faciliter la comparaison des plateaux de table Newport, le coefficient de déflexion dynamique et la valeur du mouvement relatif pour un environnement typique de laboratoire sont donnés pour toutes les tables de grandes dimensions.
Réponse dynamique du plateau de table aux vibrations
Le plateau dune table est soumis à des milliers de signaux vibratoires différents qui, considérés globalement, se rapprochent étroitement dune vibration aléatoire. La réponse en accélération dune table à une vibration aléatoire est donnée par :
(1)

où :
Grms est la réponse efficace en accélération
fn est la fréquence de résonance de la table (Hz)
Q est lamplification maximale en résonance, donc une mesure de lefficacité de lamortissement (grandeur sans dimension), et
PSD est la densité spectrale de puissance qui est appliquée (g2/Hz)
La réponse en déplacement relatif du plateau de la table est donnée par :
(2)

où :
d est la réponse en déplacement
g est laccélération de la pesanteur
En combinant les équations (1) et (2), on obtient la réponse en déplacement de la table à une vibration aléatoire :
(3)

Formule du mouvement relatif
Léquation 3, base de la formule du mouvement relatif de la figure 1, vous permet de calculer le mouvement relatif maximal (pire cas) entre deux points de la table à la fréquence propre (fn). Les résultats des calculs correspondent étroitement aux performances mesurées par des méthodes interférométriques. Pour votre commodité, Newport publie également une valeur calculée de mouvement relatif pour toutes les tables, ce qui reflète correctement les performances dans un environnement classique de laboratoire calme.
Le second terme de léquation du mouvement relatif, (Q/fn3)1/2, est le Coefficient de déflexion dynamique, paramètre dérivé de la fréquence de résonance minimale de la table et de lefficacité de lamortissement qui, ensemble, définissent les performances dynamiques de la table. Le troisième terme, (PSD)1/2, est la contribution du niveau dintensité de la vibration appliquée, ce que lon peut mesurer directement ou encore estimer empiriquement (pour une vibration supposée aléatoire). La transmissibilité des isolateurs, quatrième terme de léquation, tient compte de latténuation des vibrations du sol par la structure porteuse, sur la gamme des fréquences intéressantes.
A noter que cette formule permet destimer le pire cas, donc le mouvement relatif maximal, alors que le mouvement relatif réellement observé dans la plupart des installations typiques sera inférieur. Dautre part, si les vibrations appliquées comprennent des pics élevés à certaines fréquences (donc, vibrations non aléatoires), le mouvement relatif réel peut être nettement supérieur.
Exemple :
Calculer le Mouvement relatif maximal (pire cas) entre deux points dune table RS 2000 de 1200 x 2400 x 305 mm (4 x 8 pieds sur 12 pouces) installée dans un laboratoire proche dune rue. Voir voir Tables doptique pour la recherche pour la courbe de compliance.
Dabord, on détermine le Coefficient de déflexion dynamique.
Pour le pic de résonance à :
fn ≈ 190 Hz, Q ≈ 2,7, (Q/fn3)1/2 ≈ 0,6 x 10-3.
Pour le pic de résonance à :
fn ≈ 270 Hz, Q ≈ 22, (Q/fn3)1/2 ≈ 1,1 x 10-3.
Si lon prend
g = 9,65 m/s2
PSD = 10-9 g2/Hz
T <0,01 sur la gamme des fréquences intéressantes
le mouvement relatif est de :

A propos de la déflexion sous charge
Après la rigidité dynamique, la rigidité statique dun plateau de table constitue le paramètre essentiel caractérisant les performances de la table. La rigidité statique correspond au concept intuitif de raideur et elle est mesurée par la déflexion statique, donc la valeur de l affaissement du plateau entre ses points dappui lorsquune charge statique est placée sur le plateau.
Une faible déflexion signifie que les composants resteront mieux alignés sur la table, notamment lorsque des charges lourdes sont placées ou déplacées sur la table. La rigidité statique constitue également un facteur important de la réponse dynamique du plateau aux vibrations de faible fréquence.
A laide de la formule, il est possible de prédire précisément la déflexion au centre de la table pour une charge ponctuelle donnée. Pour faciliter la comparaison, Newport publie des valeurs de déflexion sous charge pour toutes les tables de grandes dimensions (charge de 114 kg).
Pour une table placée sur des isolateurs implantés aux endroits recommandés (22% des extrémités de la table) et pour une charge ponctuelle appliquée à mi-distance des supports, la déflexion vers le bas au centre de la table (figure 2) est donnée par :

où :
P = force exercée par la charge ponctuelle
L = portée entre les isolateurs (longueur de la table x 0,56)
b = largeur de la table
H = épaisseur de la table
T = épaisseur des peaux
E = module de Young du matériau des peaux
G = module de cisaillement du cœur
Figure 1. Formule de calcul du mouvement relatif maximal entre deux points dune table isolée, à partir dune courbe de compliance quelconque. Un plateau de table placé sur des supports rigides présenterait un mouvement relatif de plus grande valeur.Le premier terme de léquation représente la contribution de la flexion, et il dépend largement des caractéristiques des peaux, tandis que le second terme est la contribution du cisaillement, qui dépend dabord des caractéristiques du cœur.
Figure 2. Déflexion statique pour une charge ponctuelle P appliquée au centre dun plateau monté sur des isolateurs implantés aux endroits recommandés.Toutes les constantes des matériaux des tables se trouvent facilement dans les sections consacrées aux matériels, exception faite du module de Young, dont les valeurs sont données dans le tableau suivant.
Module de Young pour les matériaux des peaux:
| Acier au carbone |
29,0 x 106 psi (200 GPa) |
| Acier inoxydable |
29,0 x 106 psi (200 GPa) |
| Super Invar 6061-T6 |
21,5 x 106 psi (148 GPa) |
| Aluminium |
9,9 x 106 psi (69 GPa) |
| Granit |
7,0 x 106 psi (48 GPa) |
Exemple :
La déflexion statique dune table RS 4000 de 1200 x 2400 x 305 mm sous une charge de 1111 N est donnée par :
P = 1111N
L = 1,32 m
E = 200 GPa
b = 1,22 m
T = 0,005 m
H = 0,305 m
G = 1,55 GPa

Nota : Nous remercions Daniel Vukobratovich, du Centre des sciences optiques de lUniversité de lArizona, pour son aide dans la préparation de cette note technique.