Les constructeurs déquipements pour la fabrication de semi-conducteurs et dautres produits construisent souvent des machines comprenant une station dinspection automatique avec isolation et un système de manutention des pièces (robot) non isolé. Le robot est chargé cycliquement de placer et de reprendre les pièces sur la station dinspection . En général, les robots sont programmés pour placer les pièces en un endroit déterminé. Le plus souvent, la précision de placement de la pièce doit être inférieure à ±0,13 mm sur les trois axes. Les exigences de débit (rapidité des cycles dinspection) amènent à exiger du système disolation quil se remette à niveau et en position très rapidement.
Précision de repositionnement des isolateurs pneumatiques
La précision de remise à niveau des vannes IPV Newport est de ±0,26 mm ce qui constitue probablement la meilleure performance en standard de lindustrie. Nous fabriquons également des vannes de plus haute précision pour les clients ayant des exigences de positionnement plus sévères, mais les temps de mise à niveau et de repositionnement sont trop longs pour des applications à débit élevé.
Nos systèmes disolation horizontale à pendule Newport sont commandés par la seule gravité et peuvent repositionner une plate-forme isolée « libre » avec une précision denviron 0,03 mm. Cependant, lorsque des câblages sont posés entre la plate-forme isolée et le bâti, une hystérésis a pour effet de rendre non répétable la précision de repositionnement horizontale et de la faire sortir de la plage admissible.
Systèmes darrimage pour OEM
Pour répondre aux besoins de repositionnement rapide des plates-formes isolées, Newport propose des « systèmes darrimage » pour un certain nombre de produits OEM. Les systèmes darrimage abaissent la plate-forme isolée sur trois supports semi-cinématiques. Cette interface de positionnement de précision est généralement composée de trois billes solidaires du bâti qui entrent en contact avec trois points correspondants de la plate-forme isolée. Ces points sont les suivants : 1) rainure en V(trait), 2) logement de forme conique (point), et 3) plaque plate (plan).
Systèmes darrimage par gravité, sans régulation
Le système darrimage le plus simple comprend une vanne solénoïde trois voies montée entre les vannes de mise à niveau et les isolateurs quelles contrôlent. Lorsque linstruction darrimage est donnée par le contrôleur du client, la vanne pneumatique coupe la sortie de la vanne de mise à niveau et laisse échapper lair des isolateurs. La plate-forme nest plus supportée, si bien que la pesanteur la fait descendre et que les trois billes entrent en contact avec leurs points de conjugaison. Lorsque linstruction de désarrimage est donnée, le port déchappement est fermé, la vanne de mise à niveau est réouverte, et le système se remet à flotter normalement.
Malheureusement, les systèmes darrimage par gravité sans régulation sont lents et limités par les débits autorisés des vannes de mise à niveau (qui doivent remplir les isolateurs). Les temps de mise à niveau sont généralement de 3 à 5 secondes ce qui nest plus acceptable pour de nombreuses applications dinspection à débit élevé. Lorsque le débit maximal dair est dépassé, les isolateurs oscillent quand ils sont remis sous pression. De ce fait, le simple remplacement par des vannes à débit élevé ne permet pas de réduire le temps de remise sous pression et de mise à niveau du système.
Supports cinématiques
Toutes les positions possibles dune plate-forme peuvent être décrites par six coordonnées indépendantes dans un système de coordonnées fixes quelconques: trois translations et trois rotations. Un support est cinématique lorsque le nombre de degrés de liberté (axes de libre mouvement) et le nombre des contraintes physiques appliquées au support atteignent un total de six. Cela revient à dire que toutes les contraintes physiques appliquées sont indépendantes (non redondantes). Un support cinématique, de ce fait, a six contraintes indépendantes.
Le modèle le plus courant de support cinématique est le support à rainure (trait), cône (point) et plaque (plan) qui est schématiquement illustré à la figure 1. Considérons quune optique soit montée sur le système de coordonnées des trois sphères de la figure et que le support se compose du cône, de la rainure en V et de la plaque plate. Si la plate-forme se positionne dabord sur le cône, trois degrés de liberté (translations sur les axes x, y et z) sont éliminés sans aucune redondance.
A ce stade, la plate-forme est toujours libre de tourner sur ses trois axes. Ensuite, la seconde sphère sengage dans la rainure qui est orientée vers le cône. Cette opération élimine deux nouveaux degrés de liberté le tangage et le lacet comme le montre la figure. Lorientation de la rainure dans la direction du cône est importante pour ne pas sur-contraindre un ou plusieurs degrés de liberté. Le roulis sur laxe x est le dernier degré de liberté à éliminer. Cela sopère en faisant reposer la troisième sphère sur une plaque. Six contraintes non redondantes forment un support cinématique.
Systèmes darrimage par gravité avec régulation
Lune des méthodes envisageables pour accélérer la remise sous pression est de réguler la pression de purge des isolateurs lorsque la charge est abaissée. Par exemple, sil faut une pression de 5 kg/cm² pour que la charge flotte, labaisser à 3,5 kg/cm² peut suffire pour amener la charge sur ses appuis. Il est clair quil faut moins de temps pour remettre les isolateurs sous pression à partir de 3,5 kg/cm² que de 0 kg/cm². Les diagrammes du bas de la page illustrent les différentes méthodes darrimage.
Le temps et la précision de repositionnement du système peuvent être améliorés en intégrant une fonction damortissement. Les amortisseurs exploitent des vannes de repositionnement à gain élevé, afin que le système réponde plus vite, et des orifices détranglement de faible section pour restreindre le débit dair dans la chambre hybride.
Arrimage sous pression normale
Les systèmes darrimage sous pression normale ne mettent pas lisolateur à la pression atmosphèrique, mais utilisent un dispositif mécanique pour tirer la plate-forme contre les points dappui (en surmontant la pression de lisolateur). Le système ajoute une vanne solénoïde deux voies entre la vanne de mise à niveau et le (ou les) isolateurs. Lorsque linstruction darrimage est donnée, la vanne se ferme et maintient lisolateur à la pression nécessaire pour faire flotter la plate-forme isolée. Lorsque les vannes des isolateurs sont fermées, le dispositif mécanique tire la plate-forme vers le bas jusquà ce quelle soit bien en appui. Généralement, on installe un jeu de trois (ou quatre) vérins pneumatiques pour assurer la traction de la plate-forme. Certains systèmes utilisent des moteurs connectés à un système de bobinages pour appliquer la plate-forme sur son support.
Lorsque linstruction de désarrimage est donnée, la plate-forme est libérée et les vannes solénoïdes des isolateurs sont ouvertes. Comme les isolateurs étaient restés à la pression nécessaire pour faire flotter la plate-forme pendant lopération darrimage, il nest pas utile quils soient remis sous pression par la vanne de mise à niveau. De ce fait, les temps de repositionnement et de mise à niveau sont très brefs. Avec un système damortissement, les temps peuvent encore être réduits en augmentant leffet damortissement des isolateurs.
Résumé
Le système darrimage à choisir dépend en premier lieu des débits attendus des machines. Larrimage par gravité et sans régulation est une solution simple, destinée aux applications comportant des opérations longues, pour lesquelles le temps darrimage ne représente quune fraction de la durée totale du cycle. Larrimage par gravité avec régulation assure une amélioration importante pour un accroissement très faible du coût et de la complexité du système. Les systèmes à pression normale offrent les temps de repositionnement les plus brefs, surtout dans le cas disolateurs avec amortissement, mais au prix dune nette augmentation aussi bien du coût que du nombre de pièces.
En général, les configurations des systèmes darrimage et des isolateur avec amortissement sont spécifiques à chaque application. Dans certains cas, il est nécessaire de choisir des diaphragmes plus rigides, ou des vannes spécifiques, afin doptimiser le système. Chaque machine possède ses propres conditions de charge et de cycle, de centre de gravité, ainsi que bien dautres aspects à prendre en compte. Notre service commercial est à votre disposition pour vous aider à concevoir le système le plus adéquat pour vos machines.
Les deux grands types darrimage sont tous deux dusage répandu. Les deux versions de larrimage avec purge conviennent pour les opérations où les cycles sont longs et où le temps darrimage est une petite fraction de la durée totale du cycle. Dans les applications à cycles plus courts, le système darrimage avec traction est nettement supérieur. Contactez nous pour vous aider à choisir le meilleur système Newport en fonction de vos besoins.